This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:进行稳定性分析的 SIMPLIS 模型

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316453/lm5180-simplis-model-to-make-stability-analysis

器件型号:LM5180

你好

我需要 LM5180的 simplis 模型

正如 此处所说 的 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118687/lm5180-q1-the-loop-stability-issues-of-lm5180-q1/4146816?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5180%252520simplis#4146816、确保该 PSR 反激式转换器的稳定性的唯一方法是使用 simplis 仿真

那么 有可能得到它吗?

在测试中、我将执行负载瞬态响应。

您是否知道是否有其他选项可以通过实验来检查稳定性(例如使用 Bode100 )? 或者、使用标准 VNA 方法来检查 PSR 反激式转换器的稳定性、这绝对是不可能的。

感谢您的答复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    让我来看看我们是否有 Simplis 模型可用、并马上回来给您。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lionel

    抱歉,我们未提供 simplis 模型。 TI.com 上提供了仿真 PSPICE 模型。

     无法对 LM5180执行波特图测试、我们建议改用您所说的负载瞬态。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的回复。

    我还尝试使用 SIMetrix 进行仿真(经典的 SPICE 仿真,跨对象样式) ,但模型失败 :

    电路中有错误。 模拟已中止

    LM5180-Q1_TRANS.lib (60):...

    ***错误***节点和值缺失

    LM5180-Q1_TRANS.lib (63):...

    ***错误***节点缺失

    LM5180-Q1_TRANS.lib (66):...

    ***错误***节点和值缺失

    LM5180-Q1_TRANS.lib (69):...

    ***错误***未指定型号名称

    由于它是加密模型、因此无法进行调试。

    如果没有一个瞬态仿真正常工作、我们就不能选择这个零件。

    是否有可能通过电子邮件(可能在保密协议下)获得非加密模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lionel

    是的、我们可以在 NDA 下提供未加密的 PSPICE 模型。 请发送电子邮件至 Bella-he@ti.com 并分享 NDA 编号。  

    谢谢、此致。