This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51501-Q1:原理图审阅

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317083/lm51501-q1-schematic-review

器件型号:LM51501-Q1

大家好、

您能帮忙审阅原理图并发表一些评论吗? 非常感谢。

我的客户通过外部三路开关 OH_no_SW、Terminal1 和 IH_no_SW 来控制 LM51501-Q1的启动。

在  LM51501-Q1启动时、它们会按下开关以连接到 GND、从而打开 PMOS、以便  CE 可以启用 EN 引脚并唤醒 LM51501-Q1

然后使用 BOOST 的 VOUT 引脚持续保持 EN 的高电压。

在整个系统正常工作后、MCU 会开启 Q14并将 EN 下拉至低电平、以关断 LM51501-Q1。

这三个开关 OH_NO_SW、Terminal1、IH_NO_SW 是自回弹开关、通常保留时处于开路状态。 它们在按下后才接地。

CE 是一种超级电容电压、可用范围为2.1V 至2.8V、也是升压的输入电压。


升压后的输出电压设置为6.5V。

此致、

常春藤