This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:e-mark 认证

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310793/tps54560b-q1-e-mark-certification

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54560B

您好!

是否有任何基于此 IC (TPS54560B)的参考设计可以通过 E 标记? 或者具有通过电子标记 认证的其他建议器件型号、thnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们对答复的延误深表歉意。

    您能解释一下什么是"E Mark"吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    汽车电池轨会受到许多瞬变的影响、瞬变保护电路应该注意这些瞬变。 其他包括电池反向保护、EMI 滤波器和直流/直流转换级在内的设计可在功率级电路中实施。 汽车蓄电池电压变化的原因如下图所示:

    E Mark 是欧盟认证、旨在确保电气器件能够承受这些瞬变。

    或者  我们有总体解决方案还是相对 IC 组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你。

    您提到的 TPS 器件没有 针对大多数此类瞬态的保护。

    您需要搜索 TI 网站、寻找合适的输入保护器件、以便与我们的稳压器之一配合使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    明白了、谢谢。