This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:使用 EVM 对定制板进行编程

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316191/bq76942-programming-a-custom-board-using-evm

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

我无法使用 EVM 在定制电路板上写入 OTP 存储器。 在 CLK、SDA 和接地上连接一个 I 跳线。 我可以很好地进行通信、直到我向目标"全部写入"。 然后我就会失去通信。

这是因为 OTP 编程所需的12V 远低于关断电压设置吗?

此外、OTPB 位为高电平表示尽管电压显示为12.0V 且温度为23°C、但不满足编程条件。  

e2e.ti.com/.../Deepcore-Battery-Settings_2D00_9.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    是否对 BAT 和 VC16均供电? 这两种类型都需要电压才能对器件进行 OTP。 您在 SDA/CLK 线路中使用什么上拉电阻? 确保连接线尽可能短。 如果使用 bqStudio、 请确保"Auto Refresh"处于关闭状态。

    如果您的设置因低电压而导致关断、器件可能会进入 SHUTDOWN 模式。 以下常见问题解答可能解答一些 OTP 问题:

    也许可以尝试将电压降低到略低于12V。 11V 输出应该可以正常工作。 器件还必须处于 FULLACCESS 模式。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAT 是低于 VC16的一个二极管压降。 我们基本上使用独立运行的参考设计。

    SDA 和 CLK 信号在示波器上看起来非常尖锐。

    我没有看到"Auto Refresh"设置。 扫描模式已关闭。

    我不知道在哪里设置 FULLACCESS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    以下是"Auto Refresh"的图像:

    如果您处于 FULLACCESS 中、则可以通过阅读 电池状态[SEC1-SEC0] 位:

    此外、确保您已安装最新的 EV2400固件、该固件版本应为 v0.32。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙