This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:效率5V 与12V 间的关系

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313248/tps56c215-efficiency-5v-vs-12v

器件型号:TPS56C215

您好!  

我使用 TPS56C215评估套件在 Vin=5V 和12V/Vout=0.75V 下测试了 TPS56C215静态负载纹波和效率

如数据表中所述、VIN=5V 比 Vin=12V 更高效。  

1) 1) Vin=5V 更高效的原因有哪些?  

2)并且请告诉我、为什么当 Vin=12V 时 Vout 纹波比 Vin=5V 时 Vout 纹波更大(约2mV)? (Iout=10A)

VIN=5V ->△Vout=3.32mV

VIN=12V -> △Vout=5.56mV

3) 它是否具有此振铃的稳定响应? 您能告诉我 这个振铃有多大的相位裕度吗?

4) 4)您使用了哪些设备来测试瞬态响应?

我没有稳定性分析仪设备、因此我 想用负载阶跃测试瞬态响应。

但对于我的设备、它的压摆率 设置得不够快、无法查看根据 Cff 得出的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) Vin=5V 更高效的原因有哪些?  

    [/报价]

    是的、在 VIN 较低时、开关损耗低于12V 情况。 此外、由于电感器纹波电流在5V 电压下小于12V、因此导通损耗略低。

    Unknown 说:
    2)、请告诉我为什么输入电压=12V 时输出电压纹波会更大(约2mV)? (Iout=10A)

    这是因为在输入电压为5V 时、流经产生输出纹波的输出电容器的电感器纹波电流小于输入电压为12V 时的电感器纹波电流。

    3) 它是否具有此振铃的稳定响应? 您能告诉我 这个振铃有多大的相位裕度吗?

    [/报价]

    如数据表中的图8-7所示、相位裕度约为65-70度。  

    4) 4)您使用了哪些设备来测试瞬态响应?

    [/报价]

    是的、我们有一个构建的电路板、它可以将 FET 与电阻器串联、通过调制电阻器可以更改电流阶跃。 有时,我们也使用 英特尔迷你冲击产品来做这个时候的瞬态测试。 只要您遵循表8-2建议、该设计应该是稳定的。

    谢谢!

    阿莫德

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    1)  

    是的、在 VIN 较低时、开关损耗低于12V 的情况。 此外、由于电感纹波电流小于5V、导通损耗略低。[/报价]

    我能知道具体情况吗? 为什么电感器纹波电流在5V 的电压下更小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 WEBENCH 电源设计器创建设计并改变输入电压、从而观察效率/功率损耗和纹波电流值。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么5V 电压下的开关损耗比12V 电压下的开关损耗更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关损耗与输入电压成正比。 因此、较低的输入电压将导致较低的开关损耗。 您可以阅读有关功率损耗的应用手册、其中应该会显示公式。

    谢谢。
    阿莫德