This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:OTG 电流和电压限制

Guru**** 2515045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316486/bq25731-otg-current-and-voltage-limit

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ25792

BCP 团队、您好、

需要为多节电池充电器提供高电流输出。

我之前想到的是 BQ25792、但 IC 针对 OTG 模式的电流限制基于 USB 规范、大约为3.3A。

好的、我想这是一个适用于这个应用的控制器。 我想在 OTG 模式下消耗10V 10A 的电流。

似乎该控制器只是将电流视为电压中的分流电阻。

您能否说明一下设计此类高电流 OTG 输出的相关事项?

-我可以考虑选择高电流 FET 和精确的分流器。

-同时,还应考虑内部分流放大器误差。

 在 向客户介绍之前、请告知我是否需要考虑其他事项。 充电电平为最大5V/3A (Type-C 电流)。

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    充电控制器绝对是一个不错的选择。 您需要遵守 此处的原理图检查清单。 确保按照该检查清单中的功耗规格放置输入/输出电容器。 确保根据数据表部分中详述的规格选择补偿网络  9.3.12.只有使用5m Ω 电流感应电阻器时才能实现10A 输出。

    此致、

    穆尼尔