您好、TI 团队、
我们正在准备在新项目中使用 LM5176。 运行条件为 VIN=9-48V / VOUT =20V/IOUT=12A (最大值)。
我们有一个设计文件来仿真 LM5176系统、我们发现、当 VIN=9V 且 IOUT 大约为11A 时、效率会降至75%以下。
我们试图修改升压 MOSFET 参数、但没有任何改善。
请帮助查看随附的文件并提供一些建议。
如果您需要进一步说明、请告诉我。
e2e.ti.com/.../LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool_5F00_JAO_5F00_20240109.xlsm