This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:用作限流开关时的压降值

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316309/tps7b7701-q1-drop-voltage-value-when-used-as-a-current-limiting-switch

器件型号:TPS7B7701-Q1

专家您好

该 IC 通过 FB 引脚连接到 GND、用作限流开关。

在这种情况下、压降最大值是否等于数据表中所述的500mV? 还是会有不同的值?

此致、

健太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    EC 表中的压降规格仅适用于 IOUT = 100mA 的情况、但压降取决于负载和温度。 请参阅图7、了解压差如何随负载和温度而变化。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick

    感谢您的回答。

    我忽视了图7。

    此致、

    健太郎