This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:能否使用1K 上拉至5V 电压为 PG 引脚上的 LED 供电

Guru**** 2513615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316058/tpsm63603-can-a-1k-pull-up-to-5-volts-be-used-to-power-an-led-on-the-pg-pin

器件型号:TPSM63603

数据表中提到 PG 引脚为"上拉电阻的典型范围是10 kΩ 到 LED" 我想知道 PG 上是否可以使用1K 上拉至5V 的电压来为100 kΩ 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您可以在 PG 引脚上使用1k 作为上拉电阻器。

    谢谢