请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 您好!
我们计划使用 BQ24070为单节18650锂离子电池充电...众所周知、这些电池看起来像是一节过度生长的 AA 电池...产品中的电池可以由终端用户更换。
我们将使用5V 直流输出交流适配器作为电源... Mode 引脚将连接至 VIN。
我当时正在考虑这样的情形:终端用户置于电池中、但极性相反。
如果发生这种情况、芯片会做出怎样的反应? 是否有保护措施防止这种情况造成损坏?
谢谢!
杰瑞·莫尔纳