请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 
尊敬的 TI 同事
中以红色突出显示的电阻器相关的额外损耗。 目前、根据您的建议、正在使用一个10M Ω 的电阻器。 我想问一下、该电阻器是否可以更改为1M Ω 或2M Ω。该电阻器可以使用的最小电阻是多少? 我们希望您能告诉我们。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

尊敬的 TI 同事
中以红色突出显示的电阻器相关的额外损耗。 目前、根据您的建议、正在使用一个10M Ω 的电阻器。 我想问一下、该电阻器是否可以更改为1M Ω 或2M Ω。该电阻器可以使用的最小电阻是多少? 我们希望您能告诉我们。 谢谢你。