This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21215A:Webench 扫描频率设置

Guru**** 2414100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM21215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311095/lm21215a-webench-sweep-frequency-setting

器件型号:LM21215A

您好!

我将对 LM21215A 电源转换器运行输出纹波分析。 该仿真的运行频率为100Hz 至1MHz。 我在 Webench 上找不到任何用于将此频率范围更改为100MHz 的选项。 此外、如何在 webench 中保存自定义设计并在需要重新运行仿真并进行更改时记住它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    符合产品说明书的器件 LM21215A 支持1.5MHz 的最大频率、如下图1所示。

    图1

    可以使用高级选项"User Sync Frequency"来设置300kHz 至1.5MHz 范围内的所需频率、如下图2所示。

    图2

    -此外,我如何在 webench 中保存自定义设计并在需要重新运行仿真并进行更改时记住它?

    您能否在上面确认您所参考的定制设计?

    谢谢。此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,倭马亚尔

    感谢您的反馈。 因此、基本而言、用户不能超出器件数据表中规定的工作频率范围、对吗? 如果是、有什么办法可以解决这个问题吗?

    我还有一个缺点、即我已在 Webench 中对原理图进行了最终更改并决定更改同步频率(我假设必须点击高级选项中的重新设计按钮才能使此更改生效) 它会将所有组件值改回默认值。 是否有 保存更改的方法?如果发生类似情况、我会调用它并继续而不重新分配组件值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    首先、在 WEBENCH 上、如果您模拟波特测试台进行频率分析、WEBENCH 工具会针对默认频率范围(即1Hz 到1MHz (突出显示的频率范围)进行仿真、因为基础设施限制不允许用户或授予用户更改该频率范围的访问权限。 WEBENCH 没有任何替代产品。

    其次、"重新设计"按钮对应于整个设计配置、而不限于原理图更改。 同样、这是 WEBENCH 基础设施的限制。 您始终可以将 Sync Frequency 更改为所需的值、点击"ReDesigns"按钮、然后手动更改/更新各个元件。

    第三、如果您要保存更改并在稍后阶段引用、则没有直接的方法可以执行此操作、但您也可以按照以下步骤操作。

    方法1:
    1.进行必要的更改后、点击右上角的三个点、然后点击"Share Design"。



    2.系统将提示您进入一个窗口,您可以在该窗口中输入电子邮件 ID 并将"设计"链接发送到该电子邮件 ID,或单击"公共链接",然后单击"获取链接",然后复制链接。



    3.此链接会在创建链接之前使用最新更改打开您的设计。
    4.如果要保存或跟踪设计更改、每次都必须遵循步骤1和步骤2。

    方法2:
    1.完成所需更改后、点击右上角的"Export"并点击"Print Report"可将您的设计保存为 pdf 格式并在将来参考。

    希望您的所有 问题都 能得到解决、如有任何进一步的问题、请随时与我们联系。  

    谢谢!

    此致、  
    萨特瑞什·A·G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sateesh、感谢您提供的详细回答。 我使用导出功能将原理图和仿真详细信息保存在 pdf 中或采用适合设计工具 Altium for Me 的格式。 如果我通过第一种方法保存设计、我是否能够在 Webench 中将其打开并运行更多仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    当然可以! 通过遵循方法1、您将会收到一个设计链接。 单击它将在 WEBENCH Power Designer 中打开设计、允许您进行其他修改和仿真。

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你这么快。 最后一个问题、如何从仿真结果中删除旧图并开始刷新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    WEBENCH 电源设计器将跟踪您针对创建的特定设计运行的所有仿真、即使您更新了输入和输出值或配置值、并且无法删除这些仿真结果。  

    或者也可以点击右上角的"New Design"、然后重新开始整个过程、或者在多个选项卡中打开 WEBENCH 并运行所需的仿真。

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢。

    我认为最后一个问题将是我的最后一个问题、但我注意到、当我更改"用户同步频率"时、波特图不会跟随同步频率。 刚开始时、我就在1Hz 到1MHz 之间绘制了波特图。 我尝试使其绘制从1Hz 到1.5MHz 的曲线图、1.5MHz 是为该器件提供的最大限值 LM21215A。 但最终绘制到了0.5MHz。 无论我做了什么、在这之后、图得到0.5MHz。 请参阅图表的电子表格输出。 我突出显示了 las 频率。 我在设置图表的频率范围时有什么错误操作?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali

    我希望大家都同意并知道、"用户同步频率"和波特频率是完全不同的实体。

    在此背景下、"User Sync Frequency"是此降压转换器的开关频率、它基于何种元件选择(例如:电感器选择)、并且根据数据表规定、此开关频率范围为300KHz 至1.5 MHz。

    波特频率是注入反馈环路的频率、用于研究所设计降压转换器的频率响应。 在 WEBENCH 中将频率从1Hz 扫描到1 MHz。 如前所述、用户无权更改该范围。

    如果我们将开关频率设置为1.5MHz、这不会改变波特频率范围、即1Hz 至1MHz。

    请向我们分享您所参考的设计链接和电子表格。

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sateesh、

     

    随附了仿真结果的电子表格和 Webench 发送的电子邮件、其中包含设计链接。

     

    这次我运行了仿真、未对 Webench 设置进行任何更改。 电子表格中的最高频率是478630Hz、不是1MHz。

     

     

    谢谢

    Alie2e.ti.com/.../amCharts.xlsxe2e.ti.com/.../_5F00_External_5F00_-Shared-LM21215A-Design-From-ali_5F00_sorouri_4000_raytheon_5F00_com.msg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您共享 仿真结果的电子表格。 我们将在本周结束前验证并重新开始此内容。

    此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali

    感谢您共享设计链接和电子表格。 您共享的设计链接不可访问、如果您要与他人共享、则需要单击"公共链接"。 我会要求您通过单击"Public Link"再次共享设计链接。  

    我们能够在共享的电子表格的基础上复制结果。 出现了一个错误、我们已经修复了它。 请注意、这些更改将暂时在2024年2月2日星期五之前体现在量产上、我们会将相同的内容随时发布给您。  

    除了这一问题,我相信以前提出的所有其他问题都得到了解决。 如有任何疑问、敬请告知。

    感谢您的患者支持。   

    谢谢!

    此致、  
    萨特瑞什·A·G