This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:如何使用 smbus 命令在不使用 bq sutdio 的情况下对化学物质 id 进行编程

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25713, BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316617/bq40z50-how-to-program-chemistry-id-without-bq-sutdio-by-smbus-commands

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25713、、 EV2400

我们有两个采用 bq40z50的电路板。 一个连接到 MCU 和充电器(bq25713)、我通过 MCU 运行。 第二个示例是相同的、但我们已将其连接到 bqStudio。  

我们是否可以使用写入化学 ID 来跳过学习周期?

如何在没有 bqStudio 的情况下对化学 ID 进行编程、因为我找到的所有寄存器和 MBA/DataFlash 参数都是只读的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要 EV2400和 BQStudio 才能将 ChemID 编程到电量监测计中。  

    如果您没有 EV2400、则需要使用 GPCCHEM 工具。 该工具将为您提供与所用电池最匹配的 ID。 获得此匹配 ID 后、请提供以下信息。

    1- GPC 报告 zip 文件
    2-固件版本或 bq.fs 文件格式。 其中将包括设置和固件。  

    提供以上信息后、TI 会将最匹配的 ID 上传到所提供的 bq.fs 文件、并将其发送给您。

    注意:以供 BQ 参考。 FS 文件格式、请参阅此 常见问题。  

    此致、
    何塞·库索