主题中讨论的其他器件: BQ40Z50、 BQ9000
高支持、
我们正在 使用 bq40z50-R2为 4S16P 电池组开发 BMS、并支持高达45A 的连续电流。
关于 SLUSBS8B、第28页、我们将使用专用重电缆将高电流路径从电池端子1N 路由至检测电阻、并从电池端子4P 路由至热保险丝。
我们 使用单独的(5引脚)连接器和 连接到电池端子(4P、3P、2P、1P、绝缘套管)的较轻的电缆1N 将电源路由到监测计 BAT (引脚32)和板载外部电池平衡网络(~1A)、并且希望获得有关如何连接监测计 VSS 的一些建议 (引脚9)和该网络上的相关器件(GND)。
我们知道、如果为电芯连接使用单根重电缆、则 BAT 和 VSS (GND)网都应 使用靠近连接点的网带进行连接、 但是、由于我们可以 选择使用单独的(5引脚)平衡绝缘套管连接器、我们预计最好改用该连接器、以避免 通过重电缆的电流干扰敏感型测量仪表。 我们注意到、监测计中的固件通过管理占空比、避免在平衡电流流动的同时进行测量。
然而、我们担心、如果重电缆上的压降超过 SRP (引脚8)和 SRN (引脚6)引脚(SLUSBS8B、第7页)的绝对最大额定值0.3V、我们可能会损坏 电量计。
您能否确认 SRP/SRN 绝对最大额定值图是否为差分限值、如果是、相对于 GND 的单端限值是多少?
谢谢!
Jeremy。