This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:我们是否具有带 SNS 的低 IQ LDO?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315264/tps7a84-do-we-have-low-iq-ldo-with-sns

器件型号:TPS7A84

大家好、

我的客户正在将具有远程 Sns 的 TPS7A84用于 ATE 应用。 但 TPS7A84的 IQ 是2.8mA、对于系统来说太大。 我们是否有可满足此要求的低 Iq LDO 器件?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    遗憾的是、目前我们没有任何推荐在同一电流空间中具有较低 Iq 的器件。 在高电流领域、我们推荐的器件的 Iq 最低为2.8mA。 客户需要3A LDO 的低 IQ 有什么特殊原因吗? 此外、是否需要3A (高电流)、SNS 引脚和低 IQ?

    此致!

    T·尤尼泽