你好。
我的负载在 5V 电压下工作、从电源汲取的最大电流为5A。
是否可以使用 USB-OTG 解决此输出问题、以便在独立(无直流电源)运行期间使用单节电池3.7V 为芯片供电、从而直接为我的负载提供此电源?
我不明白我是否需要在我的电池和芯片之间连接一个升压转换器、因为当电池电量低时、我的电压会下降到低于3.4V 的值。
此外、当电池电压为低电平时、该器件是否支持5A (可能最大4A)电流? (约3V)。 如果是、要计算电池的电流消耗、我能否简单地使用 Vbatt/Vsupply 之间的转换因子并将其应用于电流?
感谢您的支持!