This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:使用1.5μH 4A 电感器、负载0.8A、1.6A 峰值电流时、电感器吹风。

Guru**** 2584465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315144/tps63020-with-1-5-h-4a-inductor-load-0-8a-with-1-6a-peak-current-the-inductor-whistles

器件型号:TPS63020

如何消除感应哨音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 WIFI 的这种脉冲负载是可闻频率、因此从 IC 端来说、我们没有好的解决方案来处理这种情况。

    请尝试使用不同的电感器 PN。 另一个提醒是、输出电容也可能是噪声源、请检查。

    此致

    陶氏