This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:可编程 PMIC 器件型号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313878/tps65219-programable-pmic-part-number

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:TPS65220、、

您好

我是否可以对可编程 PMIC 有疑问?

我认为可编程的 PMIC 器件型号只有 TPS65220 05 和 TPS65219 05.

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185394/tps65220-am335x-with-tps65220-pmic 提供的参考资料 

TPS6522005是否有发布目录等级的计划?

https://www.ti.com/product/TPS6522005-EP

--

我想 TI 已配置(编程)了另一个器件型号、我们无需编程即可用于 Sitara。

是这样吗?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! 您使用 PMIC 为什么处理器/SoC 供电? 或许我们能够找到一种可满足您应用要求的预编程器件。

    同时、下表显示了已向市场发布的用户可编程版本。 任何新的开发都需要大量的业务案例。  

    OPN 封装 温度 开关模式
    TPS6521905RHBR RHB - 5x5 (0.5mm 间距)

    TA =-40C 至105C

    TJ =-40C 至125C

    准固定频率

    (自动脉宽调制(PFM)和强制脉宽调制(PWM))

    TPS6521905RSMR RSM - 4x4 (0.4mm 间距)

    TA =-40C 至105C

    TJ =-40C 至125C

    准固定频率

    (自动脉宽调制(PFM)和强制脉宽调制(PWM))

    TPS6521905WRHBRQ1 RHB - 5x5 (0.5mm 间距)可湿侧面

    TA =-40C 至125C

    TJ =-40C 至150C

    准固定频率

    (自动脉宽调制(PFM)和强制脉宽调制(PWM))

    TPS6522005RHBREP RHB - 5x5 (0.5mm 间距)可湿侧面

    TA =-55C 至125C

    TJ =-55C 至150C

    固定频率

    (支持扩频和相移)

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的信息。

    我知道 TPS6522005仅是 EP 级。

    感谢您联系! 您使用 PMIC 为什么处理器/SoC 供电? 我们可能会找到符合您应用要求的预编程设备。

    我正在规划 TPS65219/TPS65220为 Renesas RZ 处理器供电。

    任何新版本都需要大量的业务案例。  [/报价]

    这是否意味着有一些新的 PMIC、但现在是预生产、因此需要 NDA 进行提供?

    或者是否有任何器件型号仅用于 大批量业务?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果销售机会符合我们营销团队的要求、TI 可以使用定制 NVM 设置创建一个新的器件型号、以满足 Resesas RZ 处理器的要求。 如果您对此选项感兴趣、我可以让您与我们的营销团队联系。

    如果机会不符合要求、您可以选择一种用户可编程器件、并且我们可以帮助提供技术支持来对器件进行编程。 我们可以提供具有自定义 NVM 设置的 NVM 配置文件、该文件可加载到 PMIC-GUI 中、从而使用单个 I2C 命令轻松地对器件进行重新编程。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的信息。

    我明白了。

    我将使用适用于 TPS6521905的 GUI 编程工具进行测试。

    此致、

    GR