This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:在低温下放电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314313/bq4050-discharge-at-low-temp

器件型号:BQ4050

您好  

当我们公司的 BQ4050用于便携式储能项目时、低温放电 SOC 会显著跳变、使用 CEDV 算法电量计计算出的 CEDV 参数不适用。 因为根据该报告、使用 CEDV 参数会对室温和高温下 SOC 的精度产生很大影响、所以为了避免在室温和高温下 SOC 产生影响、我们公司目前的 SOC 算法是不支持 CEDV 功能的。 但这会导致 SOC 在低温下急剧跳跃、因此贵公司对于 BQ4050解决方案的低温放电 SOC 大幅跳跃问题是否有任何解决方案或意见? 希望大家可以花点时间帮助我们分析和解决这个问题。 一直困扰着我们的问题! (有关运行 CEDV 参数、BQ4050配置以及产品低温放电数据、请参见附件)。

e2e.ti.com/.../CN061_2D00D18D3575CF91A18B2800_3_2900_.rare2e.ti.com/.../CN061_2D00_GW1.3_2D00_20231107.gg.csve2e.ti.com/.../CN061_2D0074653A674E4F296EAF7383580B4E2D00_8_0321_--AC_2B00_PD_E16E7D8F3E653575_-SOC_CE4E_99_2500F38DF381_1_2500_.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonas:

    您是否有 GPC 来自 GPCCEDV 工具? 如果是、请分享。  

    如果没有、请使用该工具获取温度补偿所需的参数。  

    此致、
    何塞·库索