This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24052:对此器件(300mm 以上)的较新建议是什么?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24050, BQ24052, BQ25170, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314374/bq24052-what-is-a-newer-recommendation-for-this-part-on-300mm

器件型号:BQ24052
主题中讨论的其他器件:BQ24050、、 BQ25170BQ25171-Q1、BQ24040

规格包括单节电池、1A 充电电流、锂聚合物化学、线性拓扑、还需要 USB 端口提供5V 输入电压能力。

此器件与 BQ24050之间的区别也是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,劳伦

    Unknown 说:
    此器件与 BQ24050有何区别?

    BQ24052将支持100k NTC (TS 引脚)、BQ24050和 BQ24055将支持10k NTC。

    较新的建议是 BQ25170或 BQ25171-Q1、但充电电流限制为800mA。

    BQ24040与此类似、ISET2引脚可用于管理 USB 充电电流。