This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:其他引脚上的 SS 引脚偏置影响

Guru**** 2543260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308470/lm5155-ss-pin-biasing-effect-on-other-pins

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:LM3478

您好、Niklas、

我有几个问题、我要在 SS 引脚上放置4.7 uf 电容来获得500毫秒的软启动。  

  • SS 引脚上是否有任何最大电容限制?
  • 这是否会影响 RT 引脚偏置电阻值或 COMP 引脚网络?
  • 什么是 FRT 的价值(典型)?
  • 以500毫秒的软启动高开关频率是否更好?

附件是我目前拥有的 Webench 设计。

请告诉我。

谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    我认为没有必要有500ms 的软启动时间。

    输入电压、输出电压和负载电流是多少?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    标称输入电压为24VDC、所需输出也为24VDC。 但在有些情况下、电压会从18-32VDC 波动。  

    负载为两个电磁阀、一个额定电压为24Voci、-250mA 另一个额定电压为24Voci -30mA。 这些负载将在需要时显示在图中。

    由于存在电感负载、我在输出端添加了一个100uF 的电解电容。 我们的终端产品具有350mA 的浪涌电流限制、相应地选择24VDC 输入电源。

    谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    请注意、输入端的电压将直接传递到升压转换器的输出端。 这意味着当输入为32V 时、您将获得31.5V 的输出。

    此外、无法在输出达到输入电压之前减小浪涌电流。

    是否具有浪涌电流的波形?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    到目前为止、我在 SEPIC 模式下使用 LM3478、存在面临和浪涌电流(2.2A)问题。 建议改用 LM5155解决浪涌电流问题。 但是、正如您所说的、对于32VDC 输入、输出将为31.5V、您是否确定在 Sepic 模式下是否是这种情况?

    请告诉我。

    谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    感谢您的更新。
    正确的是、此应用对于 SEPIC 实现是可行的。
    该拓扑仅从原理图中看不到、因此 Feng 假设这是一种升压拓扑。

    在 SEPIC 中、输出电压可以低于 VIN、浪涌电流可以通过软启动受到限制、因为输入和输出不是直接连接的。

    返回到您原始的问题:

    • SS 引脚上是否有任何最大电容限制?
      否、设计没有设定上限、但不建议使用很长的软启动时间、因为此设计在软启动期间以开环方式进行调节
    • 这是否会影响 RT 引脚偏置电阻值或 COMP 引脚网络?
      开关频率不受影响。
      仅当软启动完成时、COMP 引脚网络才会相关。 在软启动期间、该器件 会将 FB 电压与 SS 引脚上的上升基准进行比较。 这意味着输出电压将缓慢上升、直到达到指定的 Vout 电平。 SS 电容器越大、SS 引脚基准的斜坡越慢。
    • 什么是 FRT 的价值(典型)?
      对于 SEPIC 设计、常见的 Fsw 范围为100kHz 至500kHz。 有些设计也使用2MHz 运行、但这可能导致高开关损耗和电路板的热耗。
    • 以500毫秒的软启动高开关频率是否更好?
      建议根据电感器规格和调节速度和效率的设计目标来选择 FSW。 软启动在这里有一个次要作用。

    通常、建议选择一个足够长的软启动时间以使所有输出电容器充满电、然后在之后直接切换到正常工作模式。
    对于 FSW 选择、我建议使用我们的快速入门计算工具:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR481

    如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的详细回答、非常感谢!!!

    根据您的输入、最终完成的原理图看起来非常好。 我现在有两个疑问。

    • Webench 设计中未显示是否需要在 PCB 上短接 AGND 和 PGND。 但如果我看到数据表中的布局指南、可以看到通过 EP 短接的 AGND 和 PGND。 如果需要相同操作、请告诉我。
    • webench 设计已选择了2.2MHz 的开关频率、但正如您在上文中建议的那样、对于 SEPIC、开关频率应在100-500kHz 范围内。 您是否建议更改 kHz 范围而不是 MHz 的 RT? 请注意、连接到 LM5155的负载是两个螺线管、分别以200mA 和50mA 的电流运行。

    请告诉我。

    此致、
    一山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    我很高兴听到您的设计取得了进展。

    -是的,我可以 AGND 和 PGND 应该通过一个小的迹线或网络连接。 如果没有连接、两个接地电平会相移、从而导致不稳定或错误的信号检测。
    参考设计通过 EP 进行连接、从布局角度来看、这非常方便。
    -基于我见过的其他 SEPIC 设计,推荐了100-500kHz 的 FSW 范围。 通过250mA 的输出电流、额定功率相当低、出现过热问题和高功率耗散的风险要低得多。 因此、2.2MHz 设计完全有效并且应该可以正常工作。
    我们适用于 LM5155的 EVM 设计也可在2.2MHz 上运行、因此请随时使用此设计作为其他参考。
    https://www.ti.com/tool/LM5155EVM-SEPIC

    此致、
    尼克拉斯