This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:在 HIZ 模式下、SYS 引脚上的电压约为3.4V

Guru**** 2582195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312771/bq25792-in-hiz-mode-the-voltage-on-sys-pin-is-about-3-4v

器件型号:BQ25792

您好!  

    使用 BQ25792EVM 将 ILIM-HIZ 引脚连接到 GND、BQ25792进入 HIZ 模式、但 SYS 引脚上的电压仍约为3.4V (Vbus=9V)。 这是否意味着 SYS 在 HIZ 模式期间未与 VBUS 物理断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    可以。  在高阻态模式下、无论是设置 EN_HIZ 位= 1还是将 ILIM_HIZ 拉至低电平、VBUS 都会被隔离、并且 BAT 和 SYS 之间的电池 FET 会打开、以便电池为 SYS 供电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

       抱歉、 在 HIZ 模式下甚至在 BQ25792 EVM 上没有电池(仅存在适配器)时、我会忘记与您共享 VSYS=3.4V。 因此我感到困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    在 HiZ 模式或只有电池时、V (SYS)=V (BAT)。  在存在适配器且无电池的情况下、V (SYS)= SYSMIN、对于1S、这是默认值~3.5V。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫

    1. BQ25792数据表的哪一章不包含这种情况?

    2.只需与您再次确认句子中的"单节电池"、1秒或1节电池设置中的"单节电池"的含义。  (您是说 VSYS=SYSMIN=~3.5V 将持续1秒吗?  或者、如果 CELL:1:0=0H (意味着1节电池), 即使在高阻态模式 并且没有电池、VSYS=~3.5V 也将一直保持?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    关于1、请参阅9.3.6.4器件高阻态状态

    2、1S 是一节串联锂离子电池。  否。  高 HiZ、转换器关闭、因此 V (SYS)=V (BAT)。

    此致、

    杰夫