请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 主题中讨论的其他器件: LM5022
团队成员
我的客户使用 LT3704原装产品。 我想使用 LM5155代替。 您是否具有符合以下规格的参考设计?
因为 webench 无法满足拓扑要求。 谢谢
特定规格。
输入电压=24V
Vo =-15V
Io=2-3A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jimmy:
感谢您使用 e2e 论坛。
我查看了反相 SEPIC (Cuk)控制器的参考设计、但未找到使用 LM5155的设计。
我们有一个类似控制器 LM5022的设计。
https://www.ti.com/tool/PMP30487
LM5155是一款更新得多的器件、因此 LM5155无疑比 LM5022更好、但仍然可以使用参考设计的功率级。
对于 LM5155的其他元件值和引脚连接、客户可以使用快速入门计算器和功率级设计器。
(快速入门工具仅采用同相 SEPIC 配置、但功率级设计器随附 Cuk 计算器)
https://www.ti.com/tool/download/SNVR481
https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
如果还有其他问题、敬请告知。
此致、
尼克拉斯