主题中讨论的其他器件: BQ24075
您好!
我目前在 设计中使用 BQ24075-Q1来 从输入5VCC 为4.2V 的锂离子电池充电、这样当输入不可用时、我就可以 用电池来驱动我的负载。
我的负载是一个需要1.5V 和3.3V 以及5VCC 才能运行的 MCU。 因此、当5VCC 不可用时、我必须从我的电池电压生成这些电源来运行 MCU。
是否有 PMIC 可以为我的电池充电、同时具有具有多个输出的内部降压升压转换器、当内部5VCC 电源不可用时、这些转换器可以通过电池电压为我生成5V、3.3V 和1.5V 电压? 如果不是、我可以将 PMIC 与 BQ24075一起使用、它可以降压/升压我的电池电压(最大4.2V 至最小3V)、以生成5V、3.3V 和1.5V 电源、
请告诉我、
谢谢