请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24296 您好!
我想对充电器部分进行一次设计审查。
我们使用锂离子电池、典型电压为3.8V、最大电压为4.2V、电流为2.2Ah。 充电电流为1C。
下面是电路:

预计将在接下来的几天内为制造厂发货。
非常感谢您在之前进行审查时提供任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想对充电器部分进行一次设计审查。
我们使用锂离子电池、典型电压为3.8V、最大电压为4.2V、电流为2.2Ah。 充电电流为1C。
下面是电路:

预计将在接下来的几天内为制造厂发货。
非常感谢您在之前进行审查时提供任何帮助。
您好!
关于您的设计、我观察到以下几点。 如果您认为这些不是问题、那么器件原理图看起来很好。
此致、
胡安·奥斯皮纳