请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746 大家好!
我一直在试验 RSOC 中断选项。 我发现、如果我启用中断、设置 ACTVLO_EN = 0;INT_TYPE = 1 (脉冲类型)且 SOC_Delta = 1、我每次 RSOC 变化1%时在 GPO 线上获得脉冲中断。 到目前为止一切顺利。
但是、如果我设置 INT_TYPE = 0 (电平类型)、则在 RSOC 发生变化时中断有效-但无法清除此中断。 即、它永久保持高电平。 我已经尝试 通过 I2C 设置 SOCSetDeltaThreshold ()= 1 (和= 0)... 这会将 InterruptStatus()寄存器中的 SOC_Delta 位清零,但是 GPO 线的电压不会下降...
是否还有其他方法可以清除中断?
提前感谢、