This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:关于 TPS923652补偿级设计的咨询

Guru**** 2599725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314155/tps923654-inquiry-regarding-the-design-of-the-comp-stage-of-tps923652

器件型号:TPS923654
主题中讨论的其他器件:TPS923652

您好、TI 专家

一位客户尝试参考 TPS923652数据表上的典型应用电路来配置电路、存在一个问题。

[规格]
-输入:NI-CD 电池12V 直流
-输出: 21Vdc,恒流输出电流0.63A, LED 7到8串联

问题1)是否可以获取 TI.com 上目前未提供的 TPS923652计算工具?

Q2)时、我不确定如何设计输入电压为12V、输出电压为23V 且输出电流为0.63A 的 COMP 引脚。 您能否帮助我验证所需的计算值?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    A1)我已  在此 E2E 论坛上向您发送了一封私人邮件、并附上了我的电子邮件地址。 请在那里联系我。

    A2)以下是一些理论解释。 希望这对您有所帮助。

    • 您可以使用以下公式计算带宽:带宽= g_M (ea)/(2 * PI * C_COMP)。 您可以  数据表中的第7.5节"电气特性"中找到 G_M (ea)。
    • R_COMP 用于向环路响应添加零点。 您可以使用 f_zero = 1 /(2 * PI * C_COMP * R_COMP)进行计算。
    • 在   数据表中的第9.2.1.2.5节"其他外部元件选型"中说明了 R_damp 的用法。
    • C_COMP 和 R_COMP 是必需的。 R_damp 是可选的。

    此致、
    周老师