请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 您好
使用 BQ40Z50-R2设计的3系列连接模块,产品已通过充满电和完全放电的周期完成校准, ,需要确认、如果客户必须执行相同的完全充电和完全放电流程、或者仅需要10%或20%的...charge、且放电正常吗? 因为如果完成已完成的流程、校准时间对于客户来说太长。 非常感谢,请建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
使用 BQ40Z50-R2设计的3系列连接模块,产品已通过充满电和完全放电的周期完成校准, ,需要确认、如果客户必须执行相同的完全充电和完全放电流程、或者仅需要10%或20%的...charge、且放电正常吗? 因为如果完成已完成的流程、校准时间对于客户来说太长。 非常感谢,请建议。