This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:芯片应用问题

Guru**** 2422720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313523/bq25172-application-issues-of-chips

器件型号:BQ25172

我们有一个使用该 IC 的项目、它有一个用于显示充电状态的引脚。 我想问一下、它是否与其他充电 IC 类似、在不充电时哪个输出1Hz 时序?

 我们将其与 LED 连接、发现时序有点混乱。

 例如、我的电池剩余一半的电量、那么它是否需要根据指定的充电时间进行充电?

 顺便说一下、您能否帮助检查该 IC 的充电时间是否固定?

 它是否能检测到电池电量已满并停止充电?

 我读取规格、它可以通过连接到引脚的电阻设置充电时间、而不是根据电池功率确定充电时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx

    1.)  我想问一下、它是否与其他充电 IC 类似、在不充电时哪个输出1Hz 时序?  ---是, 1 Hz 闪烁表示出现故障,见数据表表7-3.

    2.)  我的电池还剩一半的电量、所以它是否需要根据指定的充电时间进行充电? ——bQ25172将使用电池电压来确定是否需要充电。  电池再充电阈值为每节电池1.33V、超过该点充电将不会启动。

    3.)  您能帮助检查此 IC 的充电时间是否固定吗? -是设备的充电时间是固定的。

    4.)  它是否能检测到电池电量已满并停止充电? --如果 BQ25172开始充电,它将继续,直到计时器到期。  配备每节电池1.77V 的 OVP、以防止过度充电。