This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:开关频率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313077/lm34927-switching-frequency

器件型号:LM34927

大家好、  

对于我们的 LM34927、我们有一个令人困惑的项目。

我们已说明我们的开关频率随线路调节相对恒定、并具有以下公式。

但是、在运行仿真时、当我们改变 Vin 时、频率会发生变化、这是怎么理解的。

 e2e.ti.com/.../LM34927_5F00_buck_5F00_Vout6V tsc

谢谢

此致

米娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    基于您的连接、看起来频率变化约为

    10%。  这对于该器件是正常的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    很好的记录,非常感谢

    此致

    米娅