请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 大家好!
在数据表(和 EVM)中、系统负载可通过电池和 BQ25756馈入、因为它与它们并联。
在本例中、主负载是 BLDC 电机、功耗最高可达30安培。
连接到 BQ25756的太阳能充电器在大约24V 时具有50W 至200W 的功率。
因此、假设 BQ25756可以为系统和电池提供大约3至6安培(这是最常见的情况)。
在大多数情况下、在系统运行期间(大约每天3小时)、BQ25756将没有足够的电力来驱动系统、其余能量将来自电池。
我的问题是、我能否在系统运行期间使 BQ25756保持工作、还是它会驱动系统"疯狂"或可能损坏系统/电池?
我可以在系统运行期间断开充电器、但如果有建议、我更愿意保留充电器。
谢谢。
托米尔