This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005-Q1:BIAS 引脚连接至 GND

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312525/lm76005-q1-bias-pin-tied-to-gnd

器件型号:LM76005-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76005

您好、TI 团队、

  当我将 LM76005偏置引脚连接到 GND 时、是否会产生任何可靠性问题? 在本例中、输出电压为5V。

耶宾

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    将其连接到 GND 不会导致任何可靠性问题。  

    由于输出大于3.3V、因此您可以在需要时将偏置连接到 Vout 以提高轻载时的效率

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

      谢谢重播。  板上没有连接偏置电源和输出电压的配置。  我可以继续将偏置连接到 GND 吗?  在 轻负载条件下、我可以使用较低的效率。  

    耶宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    是的、应该没问题、将其连接至 GND

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahil。