This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:反向电流功能

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS48111Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313583/tps4811-q1-reverse-current-function

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS48111Q1EVM

您好专家

根据 mu 了解、tps4811无法支持如下所示的反向电流。 我对吗?  

我们是否有任何其他 TPS48xx 系列 器件可支持反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    在导通状态下、TPS48xx 允许反向电流。 为了保持器件通电、我们需要通过二极管 ORing 为 VIN 和 VOUT 供电、如 TPS48111Q1EVM 原理图 https://www.ti.com/lit/ug/sluuck8a/sluuck8a.pdf 中所示。 

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,很棒的设计

    据我所知、所有的 TPS48xx 器件都支持反向电流、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,杰伊。。 TPS48xx 的所有发布型号均支持  

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rakesh