This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185输入电源引脚要求

Guru**** 2518040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312639/bq25185-bq25185-input-power-pin-requirements

器件型号:BQ25185
主题中讨论的其他器件: BQ24075

您好!  

我想知道 BQ25185是否可以与 连接在 VIN 输入引脚的太阳能电池一起使用?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据太阳能电池的特性、它可以被使用。 您的预期输入电压范围是多少?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有选择太阳能电池。 但在我看来、如果我将太阳能电池与此芯片一起使用、因为此芯片中没有最大功率点跟踪、如果负载电流较高、我的输出电压会显著下降。 因此、充电效率在很大程度上取决于负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电压降至可配置的 VINDPM 电压、IC 可防止从输入端拉出额外的电流。 这可以防止电压崩溃到无法使用的电平。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在这种情况下、会从电池中消耗额外的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    没错。 在输入电流受限的情况下、将通过首先减小充电电流来提供额外的负载电流。 如果负载电流非常高、以至于充电电流降至0、那么该器件将进入补充模式并开始从电池汲取电流、以便补充任何可用的输入电流。 输入电流和电池电流一起为系统负载供电。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BQ24075怎么样? 它是否也可以使用太阳能电池作为输入电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24075具有不可配置的特性、这意味着它调节输入电压的方式可能受到更大的限制。 我知道 BQ25185以前曾与太阳能电池一起使用、但我不确定 BQ24075是否已经使用。 BQ25185具有 BAT 跟踪 VINDPM 选项、该选项将输入电压调节至足够高、以便随着电池电压的增加为电池充电(输入电压必须大于电池电压才能为电池充电)。

    此致、

    Juan Ospina.