This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952过热关断问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309934/bq76952-bq76952-over-temperature-shutdown-problem

器件型号:BQ76952

我们测试了 当温度超过66 °时 BQ76952将关闭,AFE 内部 LDO 也没有输出,如何解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiang:

    您能更详细地描述您看到的具体内容吗? REG18的电压是多少?

    您能否共享您的设置(作为.gg.csv 文件)?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了从-40 °C 到85 °C 的低温性能、当-40 °C 增加到低于65 °C 时、AFE 收集正常、REG18输出1.8V、内部 LDO 输出3.3V。 当温度升高到66 °C 时、AFE 收集中断、发现内部 LDO 输出停止,μ V、 在高于66 °C 的温度下、REG18的电压为1.8V

    下面的图片是设置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、您是否获得了 该问题的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiang:

    如果 SOT 提高到更高的阈值、是否存在问题?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 SOT 保护设置为90℃,、但实际测试受到高于66 °C 的保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiang:

    由于 REG18为1.8V、这意味着器件未处于关断模式。 这可能意味着器件未启动 SHUTDOWN、或器件进入软关断。 如果器件启动关断序列并且 TS2引脚上有一个连接到 VSS 的热敏电阻/电阻器、则可以进入软关断。

    在这种情况下、器件可以通过拉高 RST_SHUT 的时间少于1秒来退出软关断。 他们能试一下吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙