请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS922052 由于没有对电气特性的明确说明、所以我只是要求确定。
模拟调光的分辨率是否高达8位? (这是否因内部 DAC 的规格而异?)
例如、即使 FADIM 设置为39kHz/4、DUTY 设置为0.1%步长(100ns 步长)、调光分辨率是否为10位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于没有对电气特性的明确说明、所以我只是要求确定。
模拟调光的分辨率是否高达8位? (这是否因内部 DAC 的规格而异?)
例如、即使 FADIM 设置为39kHz/4、DUTY 设置为0.1%步长(100ns 步长)、调光分辨率是否为10位?