请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM20133 尊敬的专家
我们在其中一个项目中使用了 TI 的电源芯片 LM20133、该项目利用了外部输入频率同步(SYNC 引脚)的功能。
当前我们在测试过程中遇到问题。 请咨询 TI 以解答原因并提供相应对策。 谢谢你。
问题如下:
在高温下、SYNC 的输入频率与实际开关频率不匹配、导致轻微偏差和相移。
在室温下、这是正常的。

从上面的测试波形可以看出、同步相位和开关相位在室温下是稳定的。 在高温下、同步相位和开关相位之间存在漂移。
SYNC 输入的频率为800kHz。 该电路设计图如下所示: