This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DKEVM:配置帮助

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DKEVM, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311767/tps65988dkevm-configuration-help

器件型号:TPS65988DKEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988DK

您好!

我有 TPS65988DKEVM、 您能否帮助我针对以下场景配置此器件? 我还将在自定义 TSP65988板上使用这些设置。


场景

USB-C 端口1 用作纯接收端口。 我将连接 PD 支持电源(100W 或更高)。 我想在 TPS 输出端显示20V @ 5A。

2. USB-C 端口2用作接收端口和发送端口。 拉电流/灌电流最大值20W (5V @ 4A)和。

3.如果两个 USB-C 端口都连接到 PD 电源,则应优先使用端口1。

谢谢