This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:散热器

Guru**** 2509605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312120/tps56837-heat-sink

器件型号:TPS56837

我们 在设计中使用了 TPS56837 IC 来提供5V 输出。 此 IC 需要散热器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    我认为没有必要。 TPS56837具有良好的热性能。  您可以使用 webench 热仿真。

    24Vin-5Vout-8A-500kHz-25C Ta、请参阅下方的估计 Tj、关于79.54℃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的设计中、我们必须使用该 TPS56837直流/直流降压转换器。 输入电压为12V、输出电压为5V、电流为8A。  我在工作台 设计人员中模拟电路、根据结果、总功率耗散为2.994W。  我检查 IC @25 C 的热应力、其热应力的152.59%。 我需要澄清这一问题。  是否需要散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    它实际上取决于您的应用条件(您的环境温度是多少? 如果很高、可能需要添加散热器;PCB 板有几层、您的板是否具有良好的散热性能?) 和您的热要求(例如、IC 温度低于80C?)。

    我仿真了12Vin-5Vout-8A-500kHz-25C Ta、webench 估算的 IC 温度为75°C。 请问您的"52.59%的热应力"是如何产生的?

    我们器件的最大 Tj 为150C。 当 Tj 超过165C 时、它具有热关断保护。