请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 在芯片使用过程中、偶尔会从电池的某条路径收集到异常电压数据。 电池的正常电压是3.3V、但芯片上传到 MCU 的数据可能显示0V 或类似的数据、例如2.2V 和1.6V。 出现0V 的情况更为常见、并且不是持续的。 一天之内偶尔会发生这种情况、而且时间并不固定。
我想知道导致这种情况的可能原因是什么。 目前,在试验中,这种情况无法重现。 原理图如下所示。 期待您的回复、谢谢