This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双路调光器 DC-DC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312484/dual-dimmer-dc-dc

主题中讨论的其他器件:TPS92641

尊敬的团队:

我们正在研究用于 DC-DC 双调光器的 LED 驱动器芯片组。 请参阅以下电源要求。

输入电源:12V-24V

输出电源:12V@5A、24V@2A、48@1.5A

请推荐合适的拓扑和带有参考的芯片组。  

等待响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    我可以理解什么是"双调光器"吗? 您是否 同时需要上述三个输出? 或者您是否需要一个适用于所有输出条件的 IC?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    一个 IC 支持可满足所有输入和输出电压和电流要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    我们没有任何单个 IC 能够 满足所有输出条件。

    但是、如果您可以接受两级设计、 然后、首先使用恒压升压控制器/转换器将电压提升到更高水平(例如55V)、然后使用 TPS92641等降压 LED (恒流)驱动器将此55V 降至目标 输出电压、这是一种可以适应所有输出条件的可能解决方案。

    此致、

    周老师