This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:基于 PRSS 的 DRSS

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311344/lmq66430-q1-drss-over-prss

器件型号:LMQ66430-Q1

专家、您好!

我想知道在高频带(30MHz - 108MHz)中、DRSS 的性能在多大程度上优于 PRSS

您能告诉我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是我们的 EMI 专家说的:

    "与30MHz 接近时、DRSS 的衰减会稍好一些、因为由于三角调制、它的基频展宽更宽。

    在100MHz 附近、衰减是相同的、因为 PRSS 的展频较窄、将经过足够的谐波、从而完全分散了能量

     在100MHz 频率下、DRSS 和 PRSS 都依赖于 PSRR 的快速逐周期频率变化来扩展 EMI 接收器中100KHz pk 检测器电路检测到的频率。  (记住 DRSS 是三角调制+伪随机调制+三角调制频率调制)"

    谢谢