This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:PSpice for TI 中缺失的模型:LM60430-Q1

Guru**** 1149770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60430-Q1, TPS22968, LM60430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309958/lm60430-q1-missing-model-in-pspice-for-ti-lm60430-q1

器件型号:LM60430-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22968LM60430

尊敬的:

本常见问题解答中所述 、我将打开一个主题、因为我在 PSpice for TI 中找不到 LM60430-Q1模型。 我确保更新了库。

TPS22968似乎存在类似的问题。

是否可以将这些模型添加到软件中?

提前感谢您、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    您能否检查下页中的模型是否符合您的要求?  

    LM60430数据表、产品信息和支持方案|德州仪器方案 TI.com.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站上的型号还可以 但是、如果我使用它、最多可以放置三个探针、因为 PSpice for TI 对导入的模型有此限制。 为了避免出现这种情况、我需要通过内置库放置模型。 我认为没有理由认为某些组件存在于网站上但在 TI 库中不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Linder:

    您是否需要导入其他模型、或者您是说 LM60430电路只能放置3个探针?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我从 TI 网站导入模型(例如 LM60430)、会出现一个错误、如果我导入了模型、只允许放置3个探头。 这在 PSpice for TI 中似乎是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好:

    对于导入的模型、TI pspice 会将其视为第三方模型。 因此建议将瞬态 pspice 模型与原始电路一起使用。