This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:充电状态值似乎卡住

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310515/bq27421-g1-state-of-charge-value-seems-to-get-stuck

器件型号:BQ27421-G1

我正在分析我们的定制 PCB 上报告的一些电池充电读数异常。 在某些情况下、当装置从0%充电时、BQ27421-G1A 似乎会在很长一段时间(>1小时)内报告相同的充电状态。 我已经看到、充电百分比低至5%、高至74%时会发生这种情况。 在一种情况下、通过短暂将器件置于关断模式、然后退出关断模式、我能够使充电状态跃升到100%。 在另一种情况下、我看到通过移除电池充电电流、然后重新施加电池充电电流、器件会突然上升到100%。

什么原因可能导致充电状态卡滞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果可能、您能否向我们发送电量监测计的.gg 文件和该异常发生的日志文件? 这将使我们能够更深入地研究可能造成这一问题的原因。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺