This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:仿真 BQ7693000和 BQ78350

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311534/bq78350-simulating-bq7693000-and-bq78350

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940

我们正在设计用于对 LiFePO4电池组进行充电、放电和监控的电池控制器电路。 我们使用数据表和"应用手册"来做原理图、但我想知道 TI 是否有适用于这些芯片的模型、以便我们可以对行为进行仿真? 这些 IC 是否有任何 IBIS 或其他一些模型? 我已经有 PSpice for TI 对 TI 芯片进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们没有任何 BQ 产品的仿真模型。 但是、您可以参考多个参考设计、例如 TIDA-00792其中展示了具有高侧 FET 驱动器的 BQ78350和 BQ76940。  

    您还可以获取 BQ78350+BQ76930 EVM用于测试目的。  

    此外、您可能需要参考此内容、 应用手册需要注意的另一个重要方面。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。