This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69:24V 至3.3V、100mA、不适合在结温方面?

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69, TPS7B81-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310791/tps7b69-24v-to-3-3v-with-io-100ma-not-suitable-in-aspect-of-junction-temperature

器件型号:TPS7B69
主题中讨论的其他器件: TPS7B81-Q1

您好!  

我们正在计划使用部件号 TPS7B6933,我们的电源电压为24V,负载约为100mA。

当我们计算结温时,它大约是445摄氏度,我在计算中做了什么错误吗? 或者该芯片不适合我的应用?

Vi =24V;Vo =3.3V;Io=0.1A

Pd = 0.1 *(24-3.3)= 2.07W;环境温度= 25°C  

TJ = Ta +(Rja * Pd)= 25+(210*2.07)=445degc。  

请引导我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Nithiyanantam Kr,

    您的计算非常有效、对于 TPS7B69的 SOT-23封装、支持的功率将很难达到2.07W。 我会要求您改用更大的引线式封装或无引线 WSON 封装。

    请查看采用 KVU 封装、RthJA 编号在40C/W 范围内的 TPS7B81-Q1器件。

    以下是热性能值的详细信息:

    此致、
    罗哈特·福加特