请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 在下面的查询中、数据表中有一个拼写错误、您是否计划更新数据表?
如果不是、您是否可以提交数据表的拼写错误列表?
我们有客户要求更新。
此致、
香川市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在下面的查询中、数据表中有一个拼写错误、您是否计划更新数据表?
如果不是、您是否可以提交数据表的拼写错误列表?
我们有客户要求更新。
此致、
香川市
尊敬的 Kagawa:
是的、我们最终将更新数据表。 这个过程很长、需要很多批准。 关于上面的第一篇文章、这是数据表省略部分、将添加该内容。 下面是一个数据表错误、其中默认值为26V 而非7V、而1h 对应于18V 而非22V。

您认为数据表中应该包含 e2e.ti.com/.../bq25798-conv_ocp_stat 上的哪些具体内容? CONV_OCP 标志的条件? 寄存器0x09已经被更新。
此致、
杰夫
尊敬的 JEF-SAN:
该数据表将在何时更新?
图9-32中的位5是保留的、但它是 STOP_WD_CHG、对吗?

又来了