This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:ISO774x

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307774/bq79656-q1-iso774x

器件型号:BQ79656-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7742
如果我们要将 BQ79656作为单一器件、我们应该使用哪个 ISO774X? 例如、我想制作一个12节电池的 BMS。 因此、我可以使用一个 BQ79656。 ISO774x 是否支持 UART 通信? 在使用 USB2ANY 适配器时、ISO774X 是否提供此通信? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil,

    根据我们的 EVM 原理图、我们推荐的 ISO 器件是 ISO7342。 此部件具有两个正向通道和两个反向通道。 如果您想使用 ISO774x 系列、您可能需要 ISO7742、该器件具有两个正向通道和两个反向通道。 虽然数字隔离器不一定提供任何通信、但它可以防止电池组潜在的高电压破坏更精密的控制电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil,

    如果您有任何其他问题或具体需要说明的内容、请告诉我。

    此致、