This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952无法充电

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310130/bq76952-bq76952-can-not-charge

器件型号:BQ76952

您好

开发出符合 BQ76952的客户设计。

通电后、执行 BQ769x2_Init 函数以初始化芯片。

BQ769x2_SampCurr 函数每500ms 执行一次、并在修改后的函数中调用 MosCtrTest 以测试 MOS 驱动信号。

测试顺序:

步骤1关闭 DMOS ->步骤2打开 DMOS ->步骤3关闭 CMOS/DMOS ->步骤4打开 CMOS/DMOS ->返回到步骤1并重复测试序列

使用示波器测量芯片的 CHG/DSG 引脚信号。 与 B+相比、DSG 信号始终约为-35V、CHG 信号始终为0V。

没有驱动信号由测试序列控制。 MOS 控制功能 BQ769x2_MosControl (使用 subcmd)和 BQ769x2_MosControl_B (写入 FET_CONTROL 寄存器)、两种 MOS 控制方法具有相同的效果、但驱动信号不受控制。

另一种现象:当 CMOS 驱动器具有输出(实际测量的驱动电压相对于 B+大约为10V)时、请移除 R123。 当 Q25工作时、即 CHGD_EN 设置为高电平、CHG 信号将被拉至0V (相对于 B+)。

附上了原理图

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我建议将栅源电阻更改为10M Ω、以尽可能减少电荷泵的负载。

    在我看来、您似乎在使电荷泵过载。 如果您检查 CP1电容器、我会假设电压已经崩溃。 电荷泵只能处理~40uA 的恒定直流电流、同时保持一个合适的驱动电压。

    例如、当 Q25处于活动状态时、实际上会将 CHG 拉至 GND。 如果我们假设电池电压为50V、电荷泵将为~60V。  

    当 Q25导通时、电流将为60V/400kOhm =~150uA。 这很容易单独使电荷泵过载;这甚至不包括电荷泵上的额外负载。

    大家也知道。 我们提供了一份应用手册、其中讨论了如何并联配置 FET: 使用 BQ769x2电池监控器实现并联路径。 如果客户尚未看到它。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙