Other Parts Discussed in Thread: LM34936, LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5176
您好!
除了几个月前 Tyhran 的主题(采用 LM34936的高压直流/直流转换器)外、我还有2个问题、我们的团队也在同一团队工作。
1.实际范围为:Vin = 10...85V、Vout:42-48V。 仅当输入电压为27V 至80V 时、才需要600W 的高功率。 这是否需要更改电路、尤其是关于 Visns 和 Vosns 线路或其他线路的更改?
2.我们现在已经建立了一个电路,但是它不能运行。 输入电压施加到 Bias 上、而不是施加到 Vin (Vin 未连接)上。 EN 为1.5V。 VDD 始终显示0V。 问题可能是什么?
此致!
奥利弗